请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75LVDS83B TI 人很好
我的客户使用 SN75LVDS83B、他们在上电时会出现屏幕噪音。
以下示意图:

屏幕噪声与视频类似。 此问题还与温度有关。 当温度上升到40度时、也会出现此类噪声。
我认为这个噪声似乎与时钟或上电时序有关、您认为呢?
期待您的回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 人很好
我的客户使用 SN75LVDS83B、他们在上电时会出现屏幕噪音。
以下示意图:

屏幕噪声与视频类似。 此问题还与温度有关。 当温度上升到40度时、也会出现此类噪声。
我认为这个噪声似乎与时钟或上电时序有关、您认为呢?
期待您的回复。
玉溪市
您如何缩小这里有特定于 SN75LVDS83B 的问题、而不是与上游 LVCMOS 源或下游 LVDS 接收器相关的问题? 您确定 SN75LVDS83B 具体产生了哪个错误信号?
从原理图中可以看出、没有明显的问题、并且问题描述也没有太大影响。 您是否已经在温度范围内对输入 PCLK 波形进行了表征? 每个 LVCMOS 信号的采样/保持时间与时钟输入之间的关系如何?
此致、
凯西