This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:什么是通道间空气间偏移?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306834/ds280mb810-what-is-channel-to-channel-intrapair-skew

器件型号:DS280MB810

您好、TI!

数据表声明了小于14ps 的典型通道间延迟差:

我的理解是否正确、这意味着如果我在 RX0上有一个信号、并且我要将该信号传播到 TX0或 TX1、它们之间的确定性延迟差异通常小于14ps?

是否可以提供任何非官方指标,说明这一数值的最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

     

    我正跟进此问题。 但是、相关工程师不在办公室、您可以在1月2日前收到回复。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    无论交叉点是否启用、输入到输出延迟通常为100ps。 由于通道间对间偏斜规格小于14ps、因此 RX0 -> TX0传输和 RX0 --> TX1传输之间的传播延迟差可高达14ps。

    此致!

    卢卡斯