请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS280MB810 您好、TI!
数据表声明了小于14ps 的典型通道间延迟差:

我的理解是否正确、这意味着如果我在 RX0上有一个信号、并且我要将该信号传播到 TX0或 TX1、它们之间的确定性延迟差异通常小于14ps?
是否可以提供任何非官方指标,说明这一数值的最大值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
数据表声明了小于14ps 的典型通道间延迟差:

我的理解是否正确、这意味着如果我在 RX0上有一个信号、并且我要将该信号传播到 TX0或 TX1、它们之间的确定性延迟差异通常小于14ps?
是否可以提供任何非官方指标,说明这一数值的最大值?