您好!
首先、让我解释一下客户的情况。
's situation="">'s>
客户以两种不同的速率输入信号:4.9152Gbps 和9.8304Gbps。 为了启用4.9152Gbps 和9.8304Gbps 信号的 CDR 锁定、客户已在手动模式下配置4.9152Gbps 和9.8304Gbps 数据速率。
因此、当9.8304Gbps 信号被输入时、9.8304Gbps 设置将被 CDR 锁定、而4.9152Gbps 设置将被 CDR 不锁定。 这是客户期望的行为。
但 当4.9152Gbps 信号被输入时、9.8304Gbps 设置将是 CDR 锁定、而4.9152Gbps 设置将是 CDR 锁定。 客户不希望有两种类型的信号被 CDR 锁定。
因此、要执行以下操作来确定哪个信号是输入信号。
・ 锁定在9.8304Gbps→不在4.9152Gbps 时锁定→锁定在9.8304Gbps→确定9.8304Gbps
・ 锁定在9.8304Gbps→锁定在4.9152Gbps→确定9.8304Gbps
是否可以通过以下方法确定是否已经输入了9.8304Gbps?
*下图未考虑延迟时间。
此致、
西井市