This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:用于区分两个输入数据的方法

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306638/ds250df230-method-for-discriminating-two-input-data

器件型号:DS250DF230

您好!

首先、让我解释一下客户的情况。

's situation="">'s>

客户以两种不同的速率输入信号:4.9152Gbps 和9.8304Gbps。 为了启用4.9152Gbps 和9.8304Gbps 信号的 CDR 锁定、客户已在手动模式下配置4.9152Gbps 和9.8304Gbps 数据速率。  

因此、当9.8304Gbps 信号被输入时、9.8304Gbps 设置将被 CDR 锁定、而4.9152Gbps 设置将被 CDR 不锁定。  这是客户期望的行为。

但 当4.9152Gbps 信号被输入时、9.8304Gbps 设置将是 CDR 锁定、而4.9152Gbps 设置将是 CDR 锁定。  客户不希望有两种类型的信号被 CDR 锁定。

因此、要执行以下操作来确定哪个信号是输入信号。

・ 锁定在9.8304Gbps→不在4.9152Gbps 时锁定→锁定在9.8304Gbps→确定9.8304Gbps

・ 锁定在9.8304Gbps→锁定在4.9152Gbps→确定9.8304Gbps

是否可以通过以下方法确定是否已经输入了9.8304Gbps?

*下图未考虑延迟时间。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我不认为这种方法能够区分9.8G 和4.9G 数据、主要原因有两个。

    1. 根据传输的模式、我希望当 CDR 配置为4.9G 时、重定时器能够锁定到9.8G 的输入数据。 我认为客户也观察到了这种行为、如 E2E 主题中所述: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300746/ds250df230-behavior-when-signals-of-different-data-rates-are-input
    2. 原始输出数据和重定时输出数据之间的转换将无法无缝转换。  在原始数据模式下、信号仍将通过 CTLE 和 VGA 块、这会使信号失真。

    请注意、周一和周二为美国假日。 如果在12月27日星期三有任何后续问题、我可以继续支持。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    感谢您的支持。

    附加的图像已删除、因为无法将波形发布到 E2E 上。

    此外、我知道附加的方法不起作用。

    我想直接与您联系、您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    除了我要在电子邮件中讨论的内容外、我还想确认一些内容。

    3) 3)您对(1)的回答是否解释可能会锁定下面显示的所有项目?

    4)此外、在客户的系统中、当 CDR 配置为4.9G 时、重定时器也无法锁定到9.8G 的输入数据。 是否有内部功能(隐藏寄存器)可以在输入半速率/双速率时防止锁定?

    5) 5)如果(3)为是、是否有办法确定输入数据是4.9G 还是9.8G?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    3)您对(1)的回答是否解释了可能会锁定以下显示的所有项目?

    是的、这是我的期望。

    4)此外,在客户的系统中,当 CDR 配置为4.9G 时,重定时器也无法锁定到9.8G 的输入数据。 是否有内部功能(隐藏寄存器)可以防止在输入半速率/双速率时锁定?

    在以下 E2E 主题中、您描述了客户在配置为4.9G 时看到 CDR 锁定到9.8G 输入数据。 这种情况不再出现了吗?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1300746/ds250df230-behavior-when-signals-of-different-data-rates-are-input

    使用协议不可知的重定时器无法阻止锁定到一半/两倍速率。 重定时器无法仅根据接收到的数据信号来判断数据速率是半速率还是全速率。

    5)如果是,是否有办法确定输入数据是4.9G 还是9.8G?

    无法仅使用重定时器来确定输入数据是4.9G 还是9.8G。 如果可能、我建议客户在其系统中使用其他方法来确定数据是4.9G 还是9.8G、并使用此信息更改重定时器上的分频器设置。

    在 HSSC 中、我们应该通过 E2E 处理所有客户支持沟通。 如果您想秘密共享信息/提出问题、可以通过 E2E 给我发送一封私人邮件。 我给您发送了朋友请求。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯-圣,

    抱歉、我在另一个 E2E 主题中的解释不正确。 以下条件在客户系统中是正确的。

    当 CDR 配置为4.9G 时、重定时器无法锁定到9.8G 输入数据。 此外、当 CDR 配置为9.8G 时、重定时器也可以锁定到4.9G 的输入数据。

    我通过私人消息联系了您。 如果您能回答、我将不胜感激。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    感谢您的澄清。 我会私下告诉你。

    此致!

    卢卡斯