Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550-Q1 尊敬的:
一位客户使用 TCAN4550-Q1作为他的应用、CAN 总线上有超过100个 ID、当有新信息保存 RX FIFO 0时、 MsgHeader.ID 和 dataPayload 的数据不会 移动、也就是说、
MsgHeader.ID 是 A ,虽然 dataPayload ID 是 B 或其他数据, 他已经试图过滤 ID 来解决这个问题,但它不是,他仍然可以在 CAN 总线上接收所有的 ID。
您能帮助进行分析吗?
此致
凯林