This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:MsgHeader.ID 不't 匹配数据有效载荷

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1309952/tcan4550-q1-msgheader-id-doesn-t-match-datapayload

器件型号:TCAN4550-Q1

尊敬的:

 一位客户使用 TCAN4550-Q1作为他的应用、CAN 总线上有超过100个 ID、当有新信息保存 RX FIFO 0时、 MsgHeader.ID 和 dataPayload 的数据不会 移动、也就是说、  

MsgHeader.ID 是 A ,虽然 dataPayload ID 是 B 或其他数据, 他已经试图过滤 ID 来解决这个问题,但它不是,他仍然可以在 CAN 总线上接收所有的 ID。

您能帮助进行分析吗?  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    我可以帮助进行分析。  请提供它们正在用于器件的寄存器值以及它们正在使用的实际消息标头、数据有效负载和滤波器元素、以便我可以检查它们是否有错误。  很遗憾、如果没有实际的详细寄存器数据和实际的消息标头 ID 信息、我无能为力。

    此致、

    乔纳森