Other Parts Discussed in Thread: MAX3232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX3232 您好、
客户使用了 MAX3232、发现很有可能发现通信失败。
原理图看起来很好。 您会审查并建议可能出现的问题或需要检查的其他事项吗?
通道:
- UART_RX
- UART_TX
- RS232_RX_RJ45
- RS232_TX_RJ45


谢谢。
阿兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.