This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:通信失败

Guru**** 2847180 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1307432/max3232-communication-fail

器件型号:MAX3232

您好、

客户使用了 MAX3232、发现很有可能发现通信失败。  

原理图看起来很好。 您会审查并建议可能出现的问题或需要检查的其他事项吗?  

通道:

  1. UART_RX
  2. UART_TX
  3. RS232_RX_RJ45
  4. RS232_TX_RJ45

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    逻辑输入(即 T2IN)不应悬空。

    到目前为止、我看到没有什么问题。 实际问题是什么? 输入和输出信号是否不匹配? 请放大波形、以便能够评估信号边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:


    故障是什么? 您发送的图形似乎没有任何问题。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    很抱歉、客户需要一些时间才能捕获到制造商的故障波形。 原始波形是良好的参考。 如果有任何更新、我会保持发布。  

    谢谢。

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    感谢更新-当您能够获得不良的设备行为、请告诉我、然后我可以查看它!

    此致!

    帕克·道德森