This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:检查原理图

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041PAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302910/tusb4041papevm-check-schematic

器件型号:TUSB4041PAPEVM

大家好、

我的客户指的是制造 USB 集线器的 TUSB4041PAPEVM。

它们添加了 USB 至 RS 至485 IC。 但现在这里有一些问题。

我们检查所有电源轨是否正常、晶体是否正常工作。 但使用 PC 进行测试。 未检测到任何器件。

您能帮助检查 schemate2e.ti.com/.../8863.TUSB4041.pdfic、哪些设置缺失吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy:

      我正在进行原理图审阅、并将在明天发送反馈。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有更新吗? 感谢您的观看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

     是否有绿色区域的开关? 如果不是、客户需要拆下 RP4和 RP49  

    客户还需要移除所有上拉电阻并安装 RP60

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我的客户很快修改了、但仍然无法正常工作。

    *与 EVM 原理图是 NC 相同的。

    客户询问为何安装 RP60? 然后拉至 GND。

    那么、缺少哪个设置? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如何检查晶体是否正常工作? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      对于晶振,只需在 XI/XO 上探测一下,看看它是否在振荡。

     是否检测到集线器?

     对于下游器件、您需要 移除 Rp51/Rp52才能启用电源开关以打开下游端口 VBUS。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    只需使用 PP1将 PC 插入即可。 但无法检测到 USB 设备。

    BTW、如果晶体未 振荡。 如何检查? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定~我检查晶体是否振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      我们是否可以与客户通话?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我知道晶振波形的电压范围是多少吗?

    我从客户那里获得了 PCB。 但我检查了晶体不工作。

    如何逐步检查? 谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      晶体时钟应为1.8V。

      您能否为3.3V/1.1V/GRSTz 获取波形?

      确保 SMBusz 未接地、

       TEST_TRST 接地

       VBUS-Det 约为0.5V

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    回复如下。

     晶体时钟应为1.8V。

    A:这里是波形

    问:您可以获取3.3V/1.1V/GRSTz 的波形吗?

    A:3.3V 1.1V 电源轨全部就绪、GRSTz 为3.3V

     Q:确保 SMBusz 未接地

    A:立即浮动

     Q: TEST_TRST 接地

    A:4.7KR 拉至 GND

    VBUS-Det 约为0.5V

    可以、当 USB 连接到 PC 时。 可以检测到0.5V

    我想可能缺少哪个设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      也许我们需要与客户通话? 上游端口是否正常工作?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

       根据昨晚的电话、我将发送所有 IO 引脚的默认设置。

       您是否尝试过复位 Vbus_USB 引脚?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy:

       下行端口的状态是什么?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    等待新的客户 PCBA 回来并检查它。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米:

      我们是否可以立即关闭此 TT 并在客户收到新 PCB 时提交新 TT?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    明白了。 感谢您的支持。