Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, TCA9803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9548A 主题中讨论的其他器件: TCA9803
团队、
我想与您确认 PCA9548是否具有驱动能力、或者在连接到主器件时是否只有 MUX 功能。
背景是、我的客户使用 PCA9548与其他4个 I2C 从器件一起作为 I2C 从器件。 PCA9548有8个从器件。 在主器件系统设计时、客户需要考虑 4个 I2C 从器件+PCA9548、还是需要考虑4个 I2C 从器件+PCA9548的8个电源?
下面是 D/S PCA9548图、似乎 PCA9548仅用作多路复用器、而没有驱动功能:

谢谢!
Br、
强