This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:PCA9548驱动能力

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311340/pca9548a-pca9548-driving-ability

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9803

团队、

我想与您确认 PCA9548是否具有驱动能力、或者在连接到主器件时是否只有 MUX 功能。

背景是、我的客户使用 PCA9548与其他4个 I2C 从器件一起作为 I2C 从器件。 PCA9548有8个从器件。 在主器件系统设计时、客户需要考虑 4个 I2C 从器件+PCA9548、还是需要考虑4个 I2C 从器件+PCA9548的8个电源?

下面是 D/S PCA9548图、似乎 PCA9548仅用作多路复用器、而没有驱动功能:

谢谢!  

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9548A 是无源开关;唯一能够主动输出信号的引脚是 SDA。

    对于系统设计、必须考虑所有已启用的总线段和器件。 如果一次只有一个 PCA9548A 的下行通道被启用、那么您将有另外四个从通道、即 PCA9548A 和一个从通道、即4+1+1。

    如果总电容太大、则必须添加缓冲器、例如 TCA9803。 (请注意、许多缓冲器仅允许一侧连接到多路复用器;对于 TCA980x、这是 A 侧。)