主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO
我的以下设置涉及 要在媒体转换器模式下使用的两个评估板 DP83869EVM:
[网络]-[DP83869EVM + SFP]-[FO]-[DP83869EVM + SFP]-[计算机]
我想验证100Mb 和1000Mb 媒体转换器模式下的链路丢失直通特性。
在这两种模式中、我都获得了以下异常行为:
- 连接了所有设备:两个板上的所有3个 LED 都亮起、链路已建立、计算机可以识别网络的访问权限、并且数据传输速度正常。
- 从网络端 DP83869EVM 上拔下 RJ45电缆:所有 LED 均关闭、链路断开、计算机报告"网络电缆已拔出"。 到目前为止还可以。
- 从网络端 DP83869EVM 重新插入 RJ45电缆:网络端 DP83869EVM 的全部3个 LED 亮起。 计算机端 DP83869EVM 的 LED 链路未亮起、其他两个 LED 亮起。 计算机显示未识别的网络
步骤3只会在某些情况下发生。 我会说每10次1次。 进入"异常"状态后、如果我再次拔下并重新插接 RJ45、它将起作用。
配置仅通过搭接完成:
- mirror_EN:1
- OPMODE_2:1
- OPMODE_1:0
- OPMODE_0:1/0、具体取决于速度。 正如我说过的、在这两种情况下、
- Link_loss:0 (启用)
- ANEG_DIS:0
- ANEGSEL_0:0
- ANEGSEL_1:0
- ANEGSEL_2:0
这方面有什么帮助吗?
谢谢!