This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:链路损耗直通异常

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, USB-2-MDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302598/dp83869evm-link-loss-pass-through-anomaly

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO

我的以下设置涉及 要在媒体转换器模式下使用的两个评估板 DP83869EVM:

[网络]-[DP83869EVM + SFP]-[FO]-[DP83869EVM + SFP]-[计算机]

我想验证100Mb 和1000Mb 媒体转换器模式下的链路丢失直通特性。

在这两种模式中、我都获得了以下异常行为:

  1. 连接了所有设备:两个板上的所有3个 LED 都亮起、链路已建立、计算机可以识别网络的访问权限、并且数据传输速度正常。
  2. 从网络端  DP83869EVM 上拔下 RJ45电缆:所有 LED 均关闭、链路断开、计算机报告"网络电缆已拔出"。 到目前为止还可以。
  3. 从网络端 DP83869EVM 重新插入 RJ45电缆:网络端 DP83869EVM 的全部3个 LED 亮起。 计算机端 DP83869EVM 的 LED 链路未亮起、其他两个 LED 亮起。 计算机显示未识别的网络

步骤3只会在某些情况下发生。 我会说每10次1次。 进入"异常"状态后、如果我再次拔下并重新插接 RJ45、它将起作用。

配置仅通过搭接完成:

  • mirror_EN:1
  • OPMODE_2:1
  • OPMODE_1:0
  • OPMODE_0:1/0、具体取决于速度。 正如我说过的、在这两种情况下、
  • Link_loss:0 (启用)
  • ANEG_DIS:0
  • ANEGSEL_0:0
  • ANEGSEL_1:0
  • ANEGSEL_2:0

这方面有什么帮助吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    您是否能够为所有三个阶段读取寄存器0x0000到0x001F 和0x006E?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Hillman。

    下表总结了您在所述过程的每个步骤中请求的两个评估板的寄存器。 本例中的步骤3进入"有故障"状态。

    谢谢!

    网络端 DP83869EVM 计算机端 DP83869EVM
    步骤 1 2 3 1 2 3
    寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140
    寄存器0001为:7969 寄存器0001为:7949 寄存器0001为:7969 寄存器0001为:7969 寄存器0001为:7969 寄存器0001为:7969
    寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000
    寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3
    寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181
    寄存器0005是:CDE1 寄存器0005是:0000 寄存器0005是:CDE1 寄存器0005是:CDE1 寄存器0005是:CDE1 寄存器0005是:CDE1
    寄存器0006是:006F 寄存器0006是:0064 寄存器0006是:006F 寄存器0006是:006F 寄存器0006是:006F 寄存器0006是:006F
    寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001
    寄存器0008是:6001 寄存器0008是:0000 寄存器0008是:6001 寄存器0008是:5006 寄存器0008是:5006 寄存器0008是:7001
    寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300
    寄存器000a 是:3800 寄存器000a 为:0000 寄存器000a 是:3800 寄存器000a 是:7800 寄存器000a 是:7800 寄存器000a 为:0000
    寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000
    寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000
    寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000
    寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000
    寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000
    寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048
    寄存器0011为:BF02 寄存器0011为:0302 寄存器0011为:BF02 寄存器0011为:BF02 寄存器0011为:BF02 寄存器0011是:7802
    寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000
    寄存器0013是:1C42 寄存器0013是:0540 寄存器0013是:1DC2 寄存器0013为:1D42 寄存器0013为:1D42 寄存器0013是:9C42
    寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7
    寄存器0015为:0003 寄存器0015为:0003 寄存器0015为:0003 寄存器0015为:0000 寄存器0015为:0000 寄存器0015为:0000
    寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000
    寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040
    寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150
    寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444
    寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002
    寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000
    寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000
    寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000
    寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012
    寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000
    寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    我们将在本周晚些时候与团队内部讨论并与您联系。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    从寄存器转储中、我在任何情况下都没有看到任何链路。 在任何其他情况下都无法建立链接。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接 up

    早上好!

    在情况1中、我已经使用 USB-2-MDIO 重新读取两个板的寄存器、并且 寄存器0001h 中的位 LINK_STS1在两个板中确实为0 (寄存器值为7969h)。

    但是、两个板上的所有 LED 都亮起、如下图所示、我能够从我的计算机连接到互联网、执行速度测试等。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、  

    根据 LED 指示、您的 DP83869EVM 似乎已 正确建立链路、但您的寄存器将为您提供一个链路断开阶段。  

    您能否尝试拔下光纤连接、仅将两个 EVM 的 RJ45连接在一起并多次读取寄存器0x0001、看看您是否建立链路? 确保在读取寄存器时 RJ45相互连接。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    请记住、两个电路板都禁用了 LNK_LOSS 自举(启用链路丢失检测)

    在这种情况下、两个电路板仅通过 RJ45连接并且两个 SFP 模块都被移除时、寄存器0001h 的读数始终 为7949h (LINK_STS1位为0)。 我已经尝试重置板和重新加格 RJ45几次,但结果总是相同的。

    如果我启用 LNK_LOSS 自举并重复该过程、寄存器0001h 的读数为7969h。 AutoNeg_COMP = 1是唯一改变的位。 但  LINK_STS1 仍然为0。 在这种情况下、只有链路 LED 在两个电路板上都处于启用状态。

    并拔下 RJ45 (仅连接电源)、 无 RJ45 无 SFP)、该寄存器还读数为7949h

    您能否在自己身边尝试一下?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希尔曼今天是好的,并期待在星期一当他回来的回应。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    我们在我们这边尝试、这样我们就能够始终在两个 DP83869EVM 之间建立链路。  

    从寄存器0x006E 来看、您似乎始终处于 RGMII 到铜缆模式、这意味着您的铜缆应该建立链路。  将 DP83869PHY 配置为光纤转铜线模式。 它可以通过寄存器0x10DF 编程

    我可以问您是否进行了任何电路板修改? 如果是、我可以询问您取消了 DP83869ERVM 电路板上的哪些电阻或元件?

    您是否关注了用户指南文档?

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu237/snlu237.pdf?ts = 1702925524161&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83869EVM

    这里的所有器件都组装在这里:

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    前几天我肯定犯了个错误、因为今天我能够读取寄存器0001h 中的链路数据。 请允许我再次上传寄存器转储、以便您查看。 步骤1、2和3的行为是相同的。

    网络端 DP83869EVM 计算机端 DP83869EVM
    步骤 1 2 3 1 2 3
    寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140 寄存器0000为:1140
    寄存器0001为:796D 寄存器0001为:7949 寄存器0001为:796D 寄存器0001为:796D 寄存器0001为:7949 寄存器0001为:7969
    寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000 寄存器0002是:2000
    寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3 寄存器0003是:A0F3
    寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181 寄存器0004是:0181
    寄存器0005是:CDE1 寄存器0005是:0000 寄存器0005是:CDE1 寄存器0005是:CDE1 寄存器0005是:0000 寄存器0005是:4DE1
    寄存器0006是:006F 寄存器0006是:0064 寄存器0006是:006F 寄存器0006是:006F 寄存器0006是:0066 寄存器0006是:0067
    寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001 寄存器0007是:2001
    寄存器0008是:6001 寄存器0008是:0000 寄存器0008是:6001 寄存器0008是:6001 寄存器0008是:0000 寄存器0008是:0000
    寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300 寄存器0009是:0300
    寄存器000a 是:3800 寄存器000a 为:0000 寄存器000a 是:3800 寄存器000a 是:3800 寄存器000a 为:0000 寄存器000a 为:0000
    寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000 寄存器000b 是:0000
    寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000 寄存器000c 为:0000
    寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000 寄存器000d 为:0000
    寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000 寄存器000E 是:0000
    寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000 寄存器000f 是:F000
    寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048 寄存器0010为:5048
    寄存器0011是:BC02 寄存器0011是:0002 寄存器0011是:BC02 寄存器0011为:BF02 寄存器0011为:1000 寄存器0011是:7802
    寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000 寄存器0012为:0000
    寄存器0013是:1C42 寄存器0013是:0540 寄存器0013是:1C42 寄存器0013是:1C42 寄存器0013是:1442 寄存器0013为:1D42
    寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7 寄存器0014是:29C7
    寄存器0015为:0000 寄存器0015为:0000 寄存器0015为:0000 寄存器0015为:0000 寄存器0015为:0000 寄存器0015为:0000
    寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000 寄存器0016为:0000
    寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040 寄存器0017是:0040
    寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150 寄存器0018为:6150
    寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444 寄存器0019是:4444
    寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002 寄存器001A 是:0002
    寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000 寄存器001b 是:0000
    寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000 寄存器001C 为:0000
    寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000 寄存器001D 为:0000
    寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012 寄存器001E 是:0012
    寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000 寄存器001F 为:0000
    寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000 寄存器006E 是:0000

    如您所见、在步骤1中、链路在两个电路板中均已建立、在步骤2中、均未建立链路、而在步骤3中、链路仅在 网络端 DP83869EVM 中建立。

    很奇怪、寄存器006Eh 为0000h、因为我的自举跳线是这样配置的(与我第一次共享此信息时相同):

    • mirror_EN:1 (已安装跳线)
    • OPMODE_2:1 (已安装跳线)
    • OPMODE_1:0 (移除跳线)
    • OPMODE_0:0 (移除跳线)(1000Base-T 至1000Base-X)
    • Link_Loss:0 (跳线已移除)(启用)
    • ANEG_DIS / LED_0:0 (跳线安装在位置1-2)
    • ANEGSEL_0 / LED_1:0 (跳线安装在位置1-2)
    • ANEGSEL_1 / LED_2:0 (跳线安装在位置1-2)

    是的、我已经遵循了用户指南。

    关于我已删除的组件、我没有从您所附的图片中删除任何内容。

    我已经在 网络端 DP83869EVM 上执行了以下修改(另一项修改如出厂时所示):

    我已经删除了 R74、R81、R90和 R92、所有这些都与 JTAG 引脚相关。 由于我找不到有关这些电阻器用途的任何文档、因此我尝试移除它们。 我认为删除前的行为是相同的、但我可以将其放回并重试。

    我还绕过了 R80、因为它是复位开关唯一可以工作的方式、否则在按下开关时未正确下拉复位引脚。 对我来说、从设计的角度来看、这个电阻器看起来不正确...

    再次感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    感谢您分享更正。  只是想澄清一下、步骤1、2和3之间有什么不同? 因为我们会看到链路丢弃和链路备份情况。

    改版原理图的效果不错。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    步骤1:所有插入的电缆、光纤连接、两个主板中的状态寄存器均显示"Link up (链路接通)"、计算机可以访问网络。 (预期行为)

    步骤2: 从 网络端  DP83869EVM 上拔下 RJ45电缆。 在这里、由于两个电路板中都启用了 LNK_Loss、两个电路板上的所有3个 LED 都变暗、计算机报告网络电缆已拔出、并且您可以在状态寄存器0001h 中读取链路断开。 (预期行为)

    步骤3:现在、当重新插入 RJ45时、有时链路不会恢复、系统进入此状态: 网络侧 DP83869EVM 的所有3个 LED 都亮起、状态寄存器0001h 报告链路建立。 计算机端 DP83869EVM 的链路 LED 熄灭、另两个亮起、状态寄存器报告链路断开。 计算机报告"无法识别网络"。 在这里、一个电路板具有链路建立、另一个电路板具有链路断开(出现意外行为)

    在步骤3中、如果我拔下 RJ45电缆并将其插回、则将正确建立链路、情况与步骤1中的情况相同。

    正如我说过的、步骤3中的情况只会在某些情况下发生。 我会说每15次插入1  根网络侧 DP83869EVM RJ45电缆的过程。

    我们还面临这样的情况:无论在我之前的帖子中提到的位置安装了哪些跳线、寄存器006Eh 都读取0000h ...

    希望这对您有所帮助。

    埃斯特韦克鲁耶斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    感谢您的澄清。 我现在完全理解这种情况。 在将 DP83869EVM 插入和拔下计算机之间的电缆时会出现问题。

    根据寄存器0x0009、拔下和插入电缆时、似乎计算机不再广播或支持1000Base-T 全双工和半双工。 您是否还可以再次检查计算机上的状态、了解拔下和插入电缆时为什么它们不再支持1000Base-T?

    这应该是您无法看到链路建立的根本原因

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、这不是我描述的内容。 当我在网络和 DP83869EVM 之间拔下并插入电缆时会出现问题。

    抱歉、我不明白您对寄存器0009h 的看法。 在所有情况下、其值均为0300h。 查看该寄存器的文档、我可以看到位8和位9 (均设置为1)表示广播1000Base-T。

    它还说明这些位的值对应于搭接 ANEG_DIS、ANEGSEL_0和 ANEGSEL_1的设置。 正如我提到过的、这些自举均设置为0。 对此,应通告1000/100:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Hillman 很好,将于12月27日星期三回来。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    很抱歉耽误你的时间。 我的意思是寄存器0x000A 表示 PC 不支持用于计算机的1000BaseT、而 DP83869EVM 步骤3。 DP83869EVM 在第3步场景中确实支持1000BaseT、但在 PC 端不支持。

    您是否可以在步骤3 场景中检查 PC 状态?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Hillman。

    "对不起,我也没想到会被你撞见的。"

    我刚刚尝试过此功能、当处于方案3时、计算机在网络连接上报告此状态:

    再说一次、这仅在某些情况下发生。 我可能需要拔下并重新插上网络端 RJ45、直到发生方案3为止。 否则功能正常且符合预期。

    如果是计算机的问题、您建议执行链路丢失直通测试以验证其功能的其它设置是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esteve、

    感谢您的确认。 除笔记本电脑外、您是否有任何数据包生成器来检查吞吐量? 或者您是否看到不同笔记本电脑出现了类似情况?

    --

    此致、

    林希尔曼