This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:ESD 保护设备、结电容和静电测试要求之间的相关性

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310639/esd321-correlation-between-esd-protective-devices-junction-capacitance-and-electrostatic-testing-requirements

器件型号:ESD321

如下图所示、TI 的 ESD 保护器件中 USB 接口的 ESD 结电容存在显著差异。 在不同的 IEC 61000-4-2静电测试条件下、建议的 ESD 二极管结电容也会有所不同;

请帮助确认静电测试要求是否不同、以及相应的结电容是否也不同。 谢谢您;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx.Wu:

    为了澄清一下、此表描述了我们器件的规格、而不是 USB 应用的要求。 每个器件的 IEC 额定值和电容值各不相同。 例如、TPD1E10B06DPY 的 IEC 额定接触电压为30kV、空气间隙为30kV、寄生电容为12pF。  同样、ESD321DPY 的 IEC 额定接触/空气间隙为30kV、寄生电容为1pF。 这两个值都取决于内部裸片工艺、不一定相互关联。

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以确保不存在相关性?我需要详细说明 ESD 二极管的静态水平是否与二极管的结电容相关。 我们需要一个积极的答复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再次帮助确认 ESD 电平和 ESD 二极管的结电容之间是否存在相关性;



    如图所示、USB3.2通常要求 ESD 二极管的结电容非常小、例如0.1pF 或0.2pf。 但是、此二极管的电容达到12pF、这可能会影响 USB3.2信号的完整性。 但是、该二极管可以承受30kV/30kV 的规格、因此我反复询问 ESD 等级和结电容之间是否存在相关性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx.Wu:

    使用 TI 的产品选择工具、我过滤了工作电压、以便仅显示3-5V 器件。 如下图所示、对于 IEC 接触额定值为30kV 的器件、电容从低至0.5pF 到高至19pF 不等。  

    这些器件的电容由内部芯片决定、而不是 ESD 额定值。  相反、ESD 额定值也不是由器件的电容决定的。 对于一小部分器件、它们可能看起来是相关的、但从整个产品系列来看、ESD 等级与二极管的电容没有任何关系。

    我希望这有助于澄清任何混淆、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    J·普拉盛