This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TCAN4550倒角
您能帮助我们查找适用于 TCAM4550的基于 Linux 内核4.9.x 的设备驱动程序吗?
我们只能找到基于5.4.x 的内核驱动程序。
========================================
========================================
谢谢。此致、
插孔
您好、Jack、
通过在 Linux 社区的论坛中搜索、可以找到一些解决方案。 如果有任何特定于器件的问题我们可以为您提供帮助、请随时提出。
此致、
乔纳森
你好、Jonathan
该项目用于与 EVSE -充电系统相关的。 所需的驱动程序版本基于内核4.9。
谢谢。
此致、
插孔
您好、Jack、
感谢您提供的信息。 这是 TCAN4550器件本身的支持论坛、而非 Linux 支持论坛。 TCAN4x5x Linux 驱动程序本质上是一个围绕 MCAN 驱动程序的包装器、我的理解是、内核4.9的 MCAN 驱动程序不支持 CAN FD。 大多数回滚工作实际上可能与 MCAN 驱动程序有关、但我不是 Linux 专家。
如果有任何特定于器件的问题我们可以为您提供帮助、请随时提出。
此致、
乔纳森