This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:运行 Linux Kernerl 4.9.x 时所需的 TCAN4550器件驱动程序

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1310622/tcan4550-tcan4550-device-driver-required-for-linux-kernerl-4-9-x-running

器件型号:TCAN4550

您好 TCAN4550倒角

您能帮助我们查找适用于 TCAM4550的基于 Linux 内核4.9.x 的设备驱动程序吗?

我们只能找到基于5.4.x 的内核驱动程序。

========================================

 可以在生产中使用此驱动器。  它受主线内核支持、可用作对现有 m_CAN 驱动程序的更新。  这一过程需要一些时间、因此我们之前已经提供了驱动程序代码来编译为内核模块、而讨论/编辑则是根据 m_can 驱动程序维护人员的要求继续进行的。  不过,截至上周,这一问题已得到解决,因此支持5.4版内核。
最大值

========================================

谢谢。此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    不幸的是、该驱动程序是在内核版本5.4中引入的、并且需要手动移植到更早的版本。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    通过在 Linux 社区的论坛中搜索、可以找到一些解决方案。  如果有任何特定于器件的问题我们可以为您提供帮助、请随时提出。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    该项目用于与 EVSE -充电系统相关的。 所需的驱动程序版本基于内核4.9。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您提供的信息。  这是 TCAN4550器件本身的支持论坛、而非 Linux 支持论坛。  TCAN4x5x Linux 驱动程序本质上是一个围绕 MCAN 驱动程序的包装器、我的理解是、内核4.9的 MCAN 驱动程序不支持 CAN FD。  大多数回滚工作实际上可能与 MCAN 驱动程序有关、但我不是 Linux 专家。

    如果有任何特定于器件的问题我们可以为您提供帮助、请随时提出。

    此致、

    乔纳森