This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1048:LVTTL 50 Ω

Guru**** 2507645 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047, DSLVDS1048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305850/dslvds1048-lvttl-50-ohms

器件型号:DSLVDS1048
主题中讨论的其他器件:DSLVDS1047

您好!

我需要将100欧姆 LVDS 信号转换为50欧姆单一匹配 LVTTL。 我想使用 DSLVDS1048和 DSLVDS1047驱动器。 但是、在确保 LVTTL 端执行50欧姆自适应时遇到了问题。 我可能需要将一个端接电阻器放置在 LVTTL 的接收器侧、一个串联在发送器侧。 这些组件能否满足我的需求?

谢谢。

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSLVDS1048的输出不能驱动3.3V 的负载/ 50 Ω= 66 mA。 但50 Ω 的特性阻抗与50 Ω 电阻器不同;您可能不需要在 LVTTL 接收器上放置50 Ω 负载。 请参阅 [FAQ]将逻辑器件的输出连接到50欧姆的传输线路时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我认为驱动器电流不是3.3V/50、而是3.3V/100 (输出上串联50欧姆+ 50欧姆终端电阻器)。 这会使33mA 运行、但我仍然不认为 DSLVDS1048驱动程序接受此操作。
    感谢链接。 但是、恐怕要将一个50欧姆的端接器件连接到 DSLVDS1048的 LVTTL 输出端不能很好地工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有两个50 Ω 电阻器、则需要使用6.6V 来驱动线路、以便在接收器上获得有效的 LVTTL 信号。 在实践中、永远不要在接收器端接(因此接收器的阻抗几乎是无限的);源端接就足够了。

    请注意、源端接电阻会增加 LVTTL 输出的输出阻抗;其总和应与布线的特性阻抗相匹配。 DSLVDS1048的输出阻抗已经高于50 Ω、因此不应在 LVTTL 线路上使用任何电阻。

    为什么您一开始就需要受控的50 Ω 线路? 应将 LVDS 接收器放置在接收设备附近、使 LVTTL 布线足够短、以便其阻抗无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    克莱门斯是正确的。 我们有关此器件的 TI 专家在新年前都不在办公室、但我们将尽力在1月的第一个星期之前向您提供官方回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的详细反馈。 我需要一个受控50Ω 通过电缆和连接器组件驱动测量仪器。 如果配置为50Ω 的测量仪器连接到 DSLVDS1048输出、会发生什么情况?

    对于 DSLVDS1047 (LVTTL 输入至 LVDS 输出),我们能否简单地在 LVTTL 线路( DSLVDS1047的输入 和测量仪的输出)上放置一个端接电阻器,使其适合50Ω 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以连接 DSLVDS1048的多个通道以获得33mA (3V3/100欧姆)。 不过、我很难找到额定输出电流信息。 我可以在47mA 处找到典型的短路电流、但没有实际的额定输出电流(无短路)。
    ->把几个频道放入//是一个好主意吗? 我应该使用多少个?

    提前感谢您的帮助;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    感谢您的耐心等待、我们的 LVDS 专家已辞职、但我们将于下周回来。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    很抱歉耽误你的时间。  

    因此、我认为在没有附加电路的情况下、实现目标将会非常困难。  

    DSLVDS1048上的输出阻抗是可变的、可高于50欧姆;一般而言、该部分用于连接到高阻抗输入、并足够短的布线、不需要阻抗匹配。  (我们的 VOH 仅在400uA 的电流下进行测试、短路条件可能在低至15mA 时发挥作用)。   

    对于直接问题-如果将输出连接到50欧姆特性端口、会发生什么情况?  

    理想情况下、您应将 LVDS 接收器的输出直接连接到端口、并且距离足够短、此时阻抗匹配无关紧要。 基于观察 LVDS 接收器上升/下降时间的非常快速的粗略估算-阻抗匹配开始变得很重要的大概在~10mm 左右(这取决于布线的物理属性-但这应该是一个可以接受的估算)。 实际上并没有消耗大量电流。 如果端口相当于50欧姆接地电阻、而不是特性阻抗、则无法获得有效电平。  

    如果出于任何原因,您无法使 LVDS 接收器更接近目标-在信号链中使用50欧姆缓冲器-即 LVDS 接收器-->缓冲器--> 50欧姆端口。  这确实有向数据流添加延迟的缺点,根据实际端口设置,获得正确的值可能仍然很棘手。  因此、说实话、我会尽量让 LVDS 接收器更接近、在这些地方、你可以或多或少地忽略阻抗匹配问题、  

    仅针对您的最后一个问题-请勿在接收器上将输出短接在一起、因为这可能会影响器件行为、因为您会向输出添加非设计人员想要的电容和附加电路。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的详细答复