主题中讨论的其他器件:DSLVDS1047、
您好!
我需要将100欧姆 LVDS 信号转换为50欧姆单一匹配 LVTTL。 我想使用 DSLVDS1048和 DSLVDS1047驱动器。 但是、在确保 LVTTL 端执行50欧姆自适应时遇到了问题。 我可能需要将一个端接电阻器放置在 LVTTL 的接收器侧、一个串联在发送器侧。 这些组件能否满足我的需求?
谢谢。
路易
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要将100欧姆 LVDS 信号转换为50欧姆单一匹配 LVTTL。 我想使用 DSLVDS1048和 DSLVDS1047驱动器。 但是、在确保 LVTTL 端执行50欧姆自适应时遇到了问题。 我可能需要将一个端接电阻器放置在 LVTTL 的接收器侧、一个串联在发送器侧。 这些组件能否满足我的需求?
谢谢。
路易
DSLVDS1048的输出不能驱动3.3V 的负载/ 50 Ω= 66 mA。 但50 Ω 的特性阻抗与50 Ω 电阻器不同;您可能不需要在 LVTTL 接收器上放置50 Ω 负载。 请参阅 [FAQ]将逻辑器件的输出连接到50欧姆的传输线路时会发生什么情况?
如果您有两个50 Ω 电阻器、则需要使用6.6V 来驱动线路、以便在接收器上获得有效的 LVTTL 信号。 在实践中、永远不要在接收器端接(因此接收器的阻抗几乎是无限的);源端接就足够了。
请注意、源端接电阻会增加 LVTTL 输出的输出阻抗;其总和应与布线的特性阻抗相匹配。 DSLVDS1048的输出阻抗已经高于50 Ω、因此不应在 LVTTL 线路上使用任何电阻。
为什么您一开始就需要受控的50 Ω 线路? 应将 LVDS 接收器放置在接收设备附近、使 LVTTL 布线足够短、以便其阻抗无关紧要。
您好、Clemens:
感谢您的详细反馈。 我需要一个受控50Ω 通过电缆和连接器组件驱动测量仪器。 如果配置为50Ω 的测量仪器连接到 DSLVDS1048输出、会发生什么情况?
对于 DSLVDS1047 (LVTTL 输入至 LVDS 输出),我们能否简单地在 LVTTL 线路( DSLVDS1047的输入 和测量仪的输出)上放置一个端接电阻器,使其适合50Ω 配置?
尊敬的 Louis:
很抱歉耽误你的时间。
因此、我认为在没有附加电路的情况下、实现目标将会非常困难。
DSLVDS1048上的输出阻抗是可变的、可高于50欧姆;一般而言、该部分用于连接到高阻抗输入、并足够短的布线、不需要阻抗匹配。 (我们的 VOH 仅在400uA 的电流下进行测试、短路条件可能在低至15mA 时发挥作用)。
对于直接问题-如果将输出连接到50欧姆特性端口、会发生什么情况?
理想情况下、您应将 LVDS 接收器的输出直接连接到端口、并且距离足够短、此时阻抗匹配无关紧要。 基于观察 LVDS 接收器上升/下降时间的非常快速的粗略估算-阻抗匹配开始变得很重要的大概在~10mm 左右(这取决于布线的物理属性-但这应该是一个可以接受的估算)。 实际上并没有消耗大量电流。 如果端口相当于50欧姆接地电阻、而不是特性阻抗、则无法获得有效电平。
如果出于任何原因,您无法使 LVDS 接收器更接近目标-在信号链中使用50欧姆缓冲器-即 LVDS 接收器-->缓冲器--> 50欧姆端口。 这确实有向数据流添加延迟的缺点,根据实际端口设置,获得正确的值可能仍然很棘手。 因此、说实话、我会尽量让 LVDS 接收器更接近、在这些地方、你可以或多或少地忽略阻抗匹配问题、
仅针对您的最后一个问题-请勿在接收器上将输出短接在一起、因为这可能会影响器件行为、因为您会向输出添加非设计人员想要的电容和附加电路。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致!
帕克·道德森