This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:通信不稳定

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1312777/dp83825i-communication-is-unstable

器件型号:DP83825I

大家好、

客户通过分配晶体振荡器(50MHz)将时钟输入到 MAC 和 PHY (DP83825I)中。
在此速率下通信不稳定、但可以通过为 MAC 和 PHY 各添加阻尼电阻器来改善通信状况。

它们控制阻抗。
即使放置了时钟缓冲器而不是阻尼电阻器、通信也是不稳定的、因此它们无助于放置阻尼电阻器。

他们认为存在根本原因。
您能想到可能导致此问题的任何原因吗?
它们在 RMII 从模式下使用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我想问一下、您说的通信不稳定是什么意思。 客户的连接是否松动?

    客户是否遵循有关晶体的规格?

    当您提到阻尼电阻器时、您能否向我展示一个阻尼电阻器位于何处的示意图?

    --

    谢谢!

    林希尔曼