Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83825I 大家好、
客户通过分配晶体振荡器(50MHz)将时钟输入到 MAC 和 PHY (DP83825I)中。
在此速率下通信不稳定、但可以通过为 MAC 和 PHY 各添加阻尼电阻器来改善通信状况。
它们控制阻抗。
即使放置了时钟缓冲器而不是阻尼电阻器、通信也是不稳定的、因此它们无助于放置阻尼电阻器。
他们认为存在根本原因。
您能想到可能导致此问题的任何原因吗?
它们在 RMII 从模式下使用。
此致、