This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:

Guru**** 2915090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304474/tusb216i

器件型号:TUSB216I

我正在实施前置通道 USB 转接驱动器(TUSB216I)。 我们计划通过6m 电缆实现 USB HS 合规性。 但是、仅使用2m 电缆、我们设法略微满足合规性眼图。 通过将 RX_SEN 从 Med 调节为 High 以及将电平1提升为电平3、我们未发现眼图有任何改善。 感谢您的帮助。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享合规性报告、以便我了解它如何失败以及正在运行什么测试?

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    随函附上测试报告。 所有测试均按如下方式完成。

    1. HS 器件
    2. 远端
    3. 2米前置通道电缆和2米后置通道电缆

    测试1是在 RX_SEN=MID 且 BOOST=1的情况下执行的。

    测试 2是在 RX_SEN=MID 且 BOOST=3的条件下执行的。

    测试 3是在 RX_SEN=高电平且 BOOST=3的情况下执行的。

    所有3项测试均未通过远端一致性测试。

    感谢您的帮助。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../Test1_5F00_device-test_5F00_high-speed-_5F00_far-end_5F00_RX_5F00_SENmid_5F00_BOOST1_5F00_2mPreChannel_5F00_2mPostChannel.pdfe2e.ti.com/.../Test2_5F00_device-test_5F00_high-speed-_5F00_far-end_5F00_RX_5F00_SENmid_5F00_BOOST3_5F00_2mPreChannel_5F00_2mPostChannel.pdfe2e.ti.com/.../Test3_5F00_device-test_5F00_high-speed-_5F00_far-end_5F00_RX_5F00_SENhigh_5F00_BOOST3_5F00_2mPreChannel_5F00_2mPostChannel.pdf

    此致。

    Oo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有这些测试的电压输出差分(VOD)都非常低。  当您使用不同的主机时、此合规性结果是否会发生变化?

    我建议该主机尽量将 TUSB216I 上的 DC_GAIN 增加到尽可能高的值、然后重新测试。  

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    对于测试2和测试3、TUSB216I 的升压电平均设置为电平3。 但是、我无法看到 VOD 有任何明显的改进。 同时、我将安排使用不同的器件进行测试。 感谢您的帮助。 谢谢。

    此致。

    Oo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了。  您是否能够使用 I2C 模式?  在 I2C 模式下、您能够将 DC_Boost 电平调整为高于使用引脚搭接设置的水平。  DC_BOOST 寄存器(第7.5.3节0x0E)中的字段 DCB_LVL 可以调整为0x0F、这是最高的 DC_Boost 设置。  不要忘记将配置寄存器从0x00更改为0x00、更改 DC 设置、然后再改回0x01。

    TUSB216I 上的直流升压特性只会略微改变 VOD、但这应该提供最大的改进。  VOD 在 合规性测试结果上表现可疑、其表现应该是原来的两倍。  正是由于这个原因、我认为信号源可能较弱、与其他器件进行检查会有所帮助。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    我在主机的 D+/D-处找到了两个串联电阻。 因此、我将它们替换为0欧姆。 随函附上调查结果。  结果使我对设置感到困惑。 对于2m Pre-channele2e.ti.com/.../USB2d0-Cable-Performance-Review.pdf 和1m 后置通道、为什么 BOOST=1且 RX_SEN=MID 具有比 BOOST=3和 RX_SEN=HIGH 更好的 VOD? 现在、我尝试使用6m 前置通道和1m 后置通道。 将更新结果。 感谢您的帮助。 谢谢。

    此致。

    Oo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    新结果看起来更好。  我认为升压设置3可能太多了。  1或2可能会更好。  过度均衡也可能是一个问题、引起信号反射等问题、并导致第一列中看到的波浪和稍低的 VOD。  

    问题似乎不需要更多的"边沿增强"或 EQ。  它需要更高的直流增益或调整主机/系统、以使 Vhigh 和 Vlow 电平接近+/- 400mV。   

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何后续问题?  

    此致、

    尼古拉斯