This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:实现 PWRCTL1/BATEN1高电平的途径

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311846/tusb4041i-the-way-to-pwrctl1-baten1-high

器件型号:TUSB4041I

尊敬的专家:

我的客户遇到了类似的问题。

您能告诉我们如何将 PWRCTL1/BATEN1置为高电平吗?

——

我通过以下配置为 TUSB4041上电。
但是、PWRCTL1/BATEN1的输出未变为高电平。
您能告诉我 PWRCTL1/BATEN1的输出变为高电平的条件吗?

USB_VBUS:PD (16kΩ)
OVERCUR*:3.3VPU (4.7kΩ)
PWRCTL_POL:3.3VPU (4.7kΩ)
AUTOENz/Hz_SUSPEND:3.3V PU (4.7kΩ)
FULLPWRMGMT/SMBA1:PD (4.7kΩ)
成组/SMBA2/HS_UP:PD (4.7kΩ)
测试:PD (4.7kΩ)
USB_R1:PD (9.53kΩ)
XI:24MHz (3.3V)

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinchi 您好:

      首先、TUSB4041I 是否显示为4端口 USB2集线器?

      USB_Vbus 引脚上应该有90k/10k 分压器、USB_VBus 上的电压大约为0.5V。

      其他 PU/FPU PD 设置看起来正确、您能否发送完整的原理图来进行检查?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。

    我会将您的建议与客户分享。

    当我获得原理图和其他信息时、我会发送给您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 信一:

          我正在等待您的更新。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。 很抱歉这么晚才回复。

    客户了解 USB_VBUS 应为0.5V、除以 90k/10k。

    当他们有其他问题时、我会咨询新问题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市