This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:千兆位+ PoE 以太网 RJ45插孔兼容性

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1308054/dp83867ergz-r-evm-gigabit-poe-ethernet-rj45-jack-compatibility

器件型号:DP83867ERGZ-R-EVM

我们的设计包括基于 DP83867 PHY 的千兆位 PoE 以太网接口、但目前无法 建立任何类型的网络链路。 我们已确认 我们能够与 PHY 通信、并从 MPU 读取其配置寄存器。 以下是我们的原理图。  

PHY 数据表讨论了磁性元件的要求、并提到 PHY 侧的中心抽头必须全部隔离并使用0.1uF 电容器单独旁路。 我们选择的 RJ45插孔不会单独将这些中心分路出来、而是将它们全部总成在一起、因此我们认为这可能是此处的罪魁祸首。 但我希望对此做出一些澄清、因为很难看到这些中心抽头连接在一起会影响进出 PHY 的差分信号。

以下是来自 PHY 数据表的摘录:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frankie。

    我看到您能够执行寄存器读取/写入、但无法获取任何类型的链接。 我们有 DP83867的故障排除指南、我认为这将非常有助于解决您所面临的问题。

    我还看了您使用的变压器、 TRJG0926HENL (我在链接中找到了此器件的规格)、 它满足  数据表的表9-1磁隔离要求中列出的要求。 请按照故障排除指南进行操作、并告诉我它是否有助于查找问题、或者我们是否需要添加指南中缺少的内容。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvaro ,感谢您的回复。 我 仔细阅读了很多故障排除指南、但 没有发现任何特别令人关注的内容。 我确实制作了100欧姆端接 RJ45电缆、并确认自动协商脉冲出现在 插孔的双向引脚上。

    我将 RJ45连接器替换为非 PoE 连接器(TE 6-2301994-2)中心抽头上具有单独的电容器、并且它起作用了。

    我还尝试 在从板上移除所有 PoE 相关组件的同时使用我们的电流连接器(Trxcom TRJG0926HENL)、但未能正常工作。

    我仍然不清楚为什么我们的电流插孔不起作用。 您对此还有什么想法吗?

    在任何情况下、我都会搜索适合  DP83867 PHY 的紧凑型 PoE 兼容1000Mbps 插孔。

    以下是我们的电流连接器 (Trxcom TRJG0926HENL):

    以下是可正常工作的连接器(TE 6-2301994-2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frankie。

    感谢您如此清楚地提供信息。 即使没有 POE 电路、中心抽头总线连接在一起也无法正常工作。  

    我们这里有一个 POE 参考设计电路板: https://www.ti.com/tool/TIDA-010083 

    此页可提供原理图和 BOM、使用了 Wurth Electronics 749023010A。  

    DP83867是一款电压线路驱动器(用于 MDI 侧通信)、其中线路传输数据对直流电压很敏感。 在电流连接器上、尝试探测 CT 4和5并查看获得的电压、然后将其与正常工作的连接器上的 P1进行比较。  

    此致、

    阿尔瓦罗