This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:STM32F405支持 TCAN1042HGV-Q1

Guru**** 1931890 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV-Q1, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1313350/tcan1042hgv-q1-stm32f405-support-for-tcan1042hgv-q1

器件型号:TCAN1042HGV-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044AV-Q1TCAN1042-Q1

大家好、我在 参考设计中使用的是 TCAN1042HGV-Q1 CAN IC、而我在该参考设计中使用的是 STM32F405R。您能确认我这 CAN IC 由 MCU 支持吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saket,

    只要逻辑电平满足 TCAN1042HGV-Q1上 TXD 和 RXD 引脚所需的阈值、MCU 就能够与 CAN 通道通信。 使用 TCAN1042-Q1是否有原因? TCAN1044AV-Q1具有相同的引脚排列和功能、可用性更好、因此除非 H 版本需要高电压额定值、否则我建议选择 TCAN1044AV-Q1。

    此致、

    埃里克·哈克特  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。