Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB501, SN65LVPE512
主题中讨论的其他器件:TUSB1002A、 TUSB501、
我在 USB3器件中有一个信号质量问题、并测试了 SN65LVPE512EVM 评估板、该评估板使用默认设置意外解决了所有问题。
遗憾的是、当增加均衡时、它不起作用、并且我发现所有替代电路都具有至少+3dB EQ。
是否有替代方案可设置为0dB EQ 和0dB DeEmphasis?
不推荐在未来的设计中使用此芯片、是否有时间表规定何时不可购买此芯片?
此致
Björn