This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE512:交替使用、因为此组件不用于新设计

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB501, SN65LVPE512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1316086/sn65lvpe512-alternativee-to-use-as-this-component-is-not-for-new-designs

器件型号:SN65LVPE512
主题中讨论的其他器件:TUSB1002ATUSB501

我在 USB3器件中有一个信号质量问题、并测试了 SN65LVPE512EVM 评估板、该评估板使用默认设置意外解决了所有问题。
遗憾的是、当增加均衡时、它不起作用、并且我发现所有替代电路都具有至少+3dB EQ。

是否有替代方案可设置为0dB EQ 和0dB DeEmphasis?

不推荐在未来的设计中使用此芯片、是否有时间表规定何时不可购买此芯片?

此致
Björn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Björn

     在我们较新的器件(522P、501,551)中、3dB 是5G 转接驱动器的最低设置。

    如果您对10G 转接驱动器感兴趣、TUSB1002A 在最低设置时具有1dB 的增益。

    两个通道上是否都需要0dB 的 EQ? 如果您只需要在一个通道上获得均衡、您可以使用一个像 TUSB501这样的单通道转接驱动器。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还为 TUS501购买了评估板、它确实能够完成我们需要的工作。

    SN65LVPE512未来可使用的情况如何?是否有 LTB 发生时间的时间表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Björn

    我与营销部门进行了核实、目前我们没有计划 中止这部分。 如果我们 将来要 EOL SN65LVPE512、我们会告知您并 在生产停止前提供 LTB 选项。

    如果此设备适合您的需要、则可以继续使用。

    此致!

    谢恩