This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:器件无响应

Guru**** 2955600 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-R-EVM, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290628/dp83867ir-device-not-responding

器件型号:DP83867IR

您好!

我们在 电路板中使用部件 DP83867IRRGZ。

我们发现与 PHY 相连的晶体(ABM8G-25.000MHZ)不提供时钟输入。

我们尝试对 MDIO 进行编程、观察到 PHY 也没有响应。 已检查 PHY 复位输入、PHY 未复位。

您可以帮助说明问题的可能原因吗?

谢谢。此致、

南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

     如果 PHY 未接收到输入时钟、则它将不工作。 时钟本质上是检测信号、因此在尝试其他任何操作之前必须先解决时钟问题。

    请参考以下文档、希望这能在将来对您有所帮助。

    DP83867故障排除指南

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    除了输入时钟之外、是否还有其他可能会引起器件无响应的问题?

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    有、但这应该是第一次检查。 您能否探测 CLKOUT 引脚并确认您看到波形? 如果是、则 PHY 处于活动状态、应可通过 MDC/MDIO 进行寄存器访问。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我们提供了外部时钟、现在我们能够在 CLKOUT 引脚上看到25MHz 时钟输出。

    但我们看到 MDIO 响应始终为00。 您能告诉我如何继续吗?

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    很高兴听到我们能够从 CLKOUT 获得25 MHz。 我要确认的下一件事是、如果 MDIO 线路有一个连接到 VDDIO 的2.2 kΩ 上拉电阻器、这对于寄存器访问是必需的。

    您当前正尝试如何访问寄存器? 是通过处理器实现的吗?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    MDIO 有一个1.5K 欧姆的上拉电阻器连接到 VDDIO。

    我们正在尝试从支持标准2.5MHz MDC-MDIO 接口的 Zynq SOC 访问寄存器。

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    MDIO 上的1.5 kΩ PU 应该没问题。 接下来、我们可以检查 Zynq SOC 是否在为 PHY 提供2.5 MHz MDC。 能否探测 MDC/MDIO 线路?

    我还建议仔细检查 PHY 上的搭接以确认 PHY_ID。 如果 SoC 具有错误的 PHY_ID、这可能是寄存器访问无法正常工作的原因。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我们已检查 MDC 是否为2.5MHz。

    我们已将 PHY 地址设置为0、这意味着根据数据表、搭接设置为开路连接。 请更正我的错误。

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    正确、将 RX_D0和 RX_D2保留为开路会将 PHY 地址设置为0。 我们是否可以通过在上电期间探测这些自举来确认它们? 我们可以尝试使用所有可能的 PHY_ID 来排除该问题吗?  

    另外、我将于11月23日- 11月29日不在办公室。 预计在11月30日之前没有回复。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    已尝试使用不同的 PHY ID、我们看到所有寄存器读取的响应均为0。

    您能帮助我们进行进一步调试吗?  

    谢谢。此致、
    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    感谢您耐心等待我的回答。

    我想总结一下到目前为止的问题、看看我们是否可以重新检查几个方面。

    1. PHY 是否处于活动状态?
      1. 探头 CLKOUT
        1. 看到25 MHz 信号
      2. 链路 LED
        1. 您是否连接了任何 LED?
        2. 将以太网电缆连接到 RJ-45连接器时、是否看到链路接通?
      3. 吞吐量/ Ping 测试
        1. 您是否能够发送数据/ Ping?
    2. 原理图/布局
      1. MDIO 线路是否包含2.2 kΩ  PU 至 VDDIO?
        1. 它具有 连接到 VDDIO 的1.5 kΩ PU
          1. 这是 IEEE 定义的、并且可以
      2. 处理器是否提供 MDC?
        1. 是、它提供一个2.5 MHz 时钟
      3. PHY 地址是否正确绑定?
        1. RX_D0和 RX_D2保持悬空、这会使 PHY_ADD = 0。
        2. 您正在使用什么 MAC 接口? 您能否向我发送示意图的以太网部分的 PDF 文件?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    很抱歉响应延迟。

    1.b.A -是、LED2和 LED1 LED 连接到 Magjack

    1.B.B -否、我没有在 RJ45连接器上看到任何链路接通 LED 亮起

    1.C.A -不能、因为它未连接。

    2.C.A -正确

    2.c.B -我们在 MAC 上使用 Zynq Ultrascle+ FPGA PS。 PFA 原理图。

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    我查看了原理图、但没有看到任何问题。 我将再次向您介绍故障排除指南、特别是第3.4节。

    您可以在启动期间探测电源、复位、CLKOUT、MDC 和 MDIO 并再次探测稳态吗?

    DP83867故障排除指南

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    很抱歉响应延迟。

    由于我们提供的时钟输入、我们具有延迟的复位序列。

    我们将从 FPGA 提供复位(在处理器启动后大约1分钟后)、并在向以太网 PHY 提供时钟输入后提供复位。 (在30秒电源稳定后由时钟发生器提供)。 驱动程序将由命令手动启动。  

    请告诉我、这是否会导致任何问题。

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    以确认我的理解

    1. 您允许 FPGA 首先启动、
      1. 然后 FPGA 将低电平信号置位到 PHY 的复位引脚。
    2. 电源和时钟也启动、并且等待~30秒使它们稳定
      1. 这非常好、30秒可能会超时、但本质上我们希望在通电之前有一个稳定的时钟。
    3. 在电源和时钟稳定后、FPGA 将 PHY 从复位状态释放
    4. 在步骤1-3之后手动启动驱动程序

    这是完全没问题的、您现在是否能够读取和写入寄存器?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    不、我们无法读取和写入。 我们看到 PHY 在 MDIO 引脚上没有响应。

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    Alvaro 目前不在办公室。 他会在回到办公室后立即与您联系。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    发现 PHY 有问题。

    每当 PHY 获得时钟输入时、它似乎在灌入 MDIO 引脚、并且当 MAC 与 PHY 通信时、MDIO 引脚电压会降至1.1V。 然而、当 PHY 未激活时、即、当时钟输入不存在且 MDIO 被驱动时、MDIO 的电压为1.8V。

    有什么可能导致以太网 PHY 出现此类行为的想法吗?

    期待很快收到您的回复。

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    阿尔瓦罗是 ooo 和将回应他明天返回。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    感谢您的耐心。 MDIO 电压降很奇怪。 我们是否曾尝试用新的 Phy 替换 DP83867 PHY? 也称为 A-B-A 交换、以查看问题是否属于 A 部分。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我们尝试将 PHY 与另一个进行交换。  

    PHY A 是一种响应 MDIO 的 IC、替换为无响应的 IC B。

    现在我们看到 PHY B 在响应、PHY A 在响应。

    问题仍然存在、当 IC 处于活动状态时、MDIO 电压为什么从1.8V 降低到1.1V?

    如果您有任何其他调试点、请告诉我。

    谢谢。此致、

    南贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    最初在电路板上有一个对 MDIO 做出响应的 PHY A (这是否意味着可以访问寄存器?)。 PHY A 替换为 PHY B、它不会响应 MDIO。 突然地、PHY B 响应 MDIO、但当它再次替换为 PHY A 时、PHY A 不再响应?

    是否在同一电路板上替换了它们?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    是的、在同一电路板上更换了 PHY。

    我们有 2个 PHY 连接到 Zynq FPGA。  1 每个连接至 PL 部分(FPGA)、而另一个连接至 PS 部分(处理器)。  
    我们可以看到两种 PHY 上的常见问题是、一旦为以太网 PHY 提供时钟输入、MDIO 引脚的电压就会从1.8V 下降到1.1V。

    我希望您可以从上图中理解、我们将电路板上的 PHY-A 和 PHY-B 位置互换了。

    我们可以回答吗、为什么 PHY 上的电压降低了? 当 PHY 未激活(未提供时钟输入)时、MDIO 电压不会降低。

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    处理器的 VDDIO 电压是多少?  此外、您说在向 PHY 提供时钟输入时、电路板的其余部分是否已通电? 我知道我们已经讨论了上电时序、但我想确保仍然遵循、时钟应该在器件通电之前存在。

    向以太网 PHY 提供时钟输入后[/报价]

      可通过链接找到 DP83867ERGZ-R-EVM 原理图文件。 寄存器访问在该板上、您能将它与原理图进行比较吗?  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的投入。

    我们使用 PHY 的外部时钟源尝试了上述条件、该时钟源在电路板上电之前存在。

    我们观察到与之前相同的行为。 MDIO 降低到1.1V、MDIO 上没有响应。

    如之前随附的原理图所示、我们使用1.8V VDDIO 电压驱动 PHY。

    请告诉我们如何进一步开展工作。

    谢谢。此致、

    南俊达 M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南俊达,

    此处缺失内容。 处理器的 IO 电压是多少? 您是否曾尝试使用 DP83867EVM 和MSP430 Launchpad 来了解如何读取/写入寄存器? LaunchPad 连接到 EVM 后、  可以使用 USB-2-MDIO 从 PC 读取寄存器。

    请提供以下示波器截图

    镜头1:

    • 加电时所有电源
      • VDDIO
      • AVDD2V5
      • AVDD1V0
      • 十一

    镜头2:

    • 加电时
      • VDDIO
      • 复位
      • MDC
      • MDIO
        • 我希望看到从1.8伏转换到1.1伏、

    此致、

    阿尔瓦罗