This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:半双工 M-LVDS 交流耦合

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317799/sn65mlvd206-half-duplex-m-lvds-ac-coupling

器件型号:SN65MLVD206

您好!

在严苛的工业环境中、M-LVDS 通信出现问题、即发送器和接收器之间共享的信号
接收器为 A、B 和 GND。


在 AN-1926中指出:
"通过长电缆构建 M-LVDS 接口的系统设计人员需要确保
噪声不会超过±1V 限值、或者它们需要通过实施
交流耦合接口或变压器耦合接口"。


我可能遇到了这个问题。


我发现的大多数解决方案是一个带有直流偏置接收器的交流耦合发送器。
但我不确定这是否可以在半双工配置中实现。

是否可以在半双工 M-LVDS 配置中使用交流耦合解决方案、其中 TX 和接收器
线路是否共享?


此致、

阿托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aitor:

    在恶劣的工业环境中,我遇到了 M-LVDS 通信的问题,在这种通信中,发送器和接收器之间共享信号。
    接收器为 A、B 和 GND。[/报价]

    交流耦合解决方案主要用于重置任何 GND 漂移问题。 如果您的问题是噪声、交流耦合可能没有任何帮助。  

    [quote userid="568744" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317799/sn65mlvd206-half-duplex-m-lvds-ac-coupling 我找到的大多数解决方案是带有直流偏置接收器的交流耦合发送器。
    但我不确定这是否可以在半双工配置中实现。

    将交流耦合设置与双向多节点设置一起使用是不常见的。 这在仅仅两个节点之间的点对点通信方面更为常见。

    在 TX 和接收器所在的半双工 M-LVDS 配置中是否可以使用交流耦合解决方案
    行已共享?

    我认为这是可能的。 如果您有点对点 MLVDS 设置、则 交流耦合解决方案将更容易实现。 如果有多个使用 MLVDS 的节点、则设置起来比较困难。 在点对点 MLVDS 的情况下、您需要让两侧/点都使用直流失调电压(在 LVDS 设置中、它仅是接收器节点)。 在多节点设置中、您可能需要将串联电容器放置在可以看到 GND 偏移的节点上、并为其添加直流失调电压(端接电阻器不应出现在中间节点上)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    如果是点对点的 MLVDS 设置,下面的原理图是否正确?

    直流偏置将总线极化至1V 共模电压、该电压处于输入共模范围的中间值。

    是否应该将输入极化一点以便在选择1型 MLVDS 收发器时保证默认状态?

    是否需要在交流耦合中使用共模扼流圈?

    此致;

    阿托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总体而言、这是我希望 MLVDS 交流耦合设置的两个点都看起来的样子。  

    直流偏置将总线极化至1V 共模电压,该电压位于输入共模范围的中间。

    这对我来说是正确的。 SN65MLVD206的数据表显示 Vos (ss)的最小值为0.8V、最大值为1.2V、因此中点为1V 是最佳选择。  

    交流耦合中是否需要共模扼流圈?

    我认为不需要这种电阻器、但您可以将其保持为 DNP 器件、然后在 V2的位置1-2和3-4之间有0欧姆电阻器。 尽量减少任何残桩长度。

    是否应将输入极化一点,以便在选择1类 MLVDS 收发器时保证默认状态?

    这会消耗更多的功率、但是的、如果驾驶员没有主动驱动数据、这将有所帮助。 您可以将 A 网上的电阻分压器设置为1.1V。 不过、您在原理图中拥有的电流收发器是类型2。 这将是对电阻分压器值的简单更改/修复、您可以稍后在需要/想要修改这些值。

    我看到 J4似乎您希望分流100欧姆电阻器。 如果您通过 J4、特征阻抗将使一个位从布线变为跳线分流器、然后再次变为布线。 它还可能会在"A"网络上增加更长的布线、从而增加更大的差分负载不平衡。 在不使用分流器的情况下、您最终会得到一个线头、那里悬挂一个100欧姆的电阻器。  

    最好就是填充 A-B 连接之间的100欧姆电阻、如果您认为不需要、则稍后取消填充。 这将使差分负载保持更平衡并减少残桩。  

    我在之前的文章中没有提到这一点、但在交流耦合设置中、需要对您发送的数据包进行编码、以使全1和0保持平衡。 (您不希望连续发送过多的1或0、并且1和0都需要平衡/等于以避免串联电容器饱和)。

    -鲍比