This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:PRBS RKLSB 与 RXCLK 的关系

Guru**** 2372650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP, TLK1501EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1317824/tlk2711-sp-prbs-rklsb-relationship-to-rxclk

器件型号:TLK2711-SP
主题中讨论的其他器件: TLK1501EVM

当处于 PRBS 模式中时、RKLSB 表示一个通过/失败结果。 根据接收到的数据的有效性、每个 RXCLK 上的 RKLSB 是否改变? 即、可以使用它来计算收到的错误数量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joe、

    现在就对其进行调查、我们将通过 COB 向您提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新分配给适当的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我将在实验室工作台实验中查看这一点、并希望得到 EOD 1/26的反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我 使用 TLK1501EVM 进行了一个基准实验、该器件在功能上与 TLK2711-SP 非常相似。 我使用外部 JBERT 将具有注入位错误的1Gbps PRBS7数据传输到 TLK 器件。 我已将 RX_CLK 和 PRBS_PASS (等效于 TLK2711-SP 上的 RKLSB)连接至示波器。 根据此捕获、我看到 PRBS_PASS 在1个 RX_CLK 周期内被拉低、这对应于1位错误。 因此、我预计 TLK2711-SP 上的 RKLSB 将根据所接收数据的有效性在每个 RX_CLK 周期内更新。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您如此迅速地回答这个问题。 我真的很感激。