Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP, TLK1501EVM
主题中讨论的其他器件: TLK1501EVM
当处于 PRBS 模式中时、RKLSB 表示一个通过/失败结果。 根据接收到的数据的有效性、每个 RXCLK 上的 RKLSB 是否改变? 即、可以使用它来计算收到的错误数量吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP, TLK1501EVM
当处于 PRBS 模式中时、RKLSB 表示一个通过/失败结果。 根据接收到的数据的有效性、每个 RXCLK 上的 RKLSB 是否改变? 即、可以使用它来计算收到的错误数量吗?
您好、Joe!
我 使用 TLK1501EVM 进行了一个基准实验、该器件在功能上与 TLK2711-SP 非常相似。 我使用外部 JBERT 将具有注入位错误的1Gbps PRBS7数据传输到 TLK 器件。 我已将 RX_CLK 和 PRBS_PASS (等效于 TLK2711-SP 上的 RKLSB)连接至示波器。 根据此捕获、我看到 PRBS_PASS 在1个 RX_CLK 周期内被拉低、这对应于1位错误。 因此、我预计 TLK2711-SP 上的 RKLSB 将根据所接收数据的有效性在每个 RX_CLK 周期内更新。

此致!
卢卡斯