This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319224/dp83826e-ethernet-phy
器件型号:DP83826E在参考原理图中、引脚 Strap 配置通过2.49K 连接到 GND。但数据表中提到、为了在 MODE1下工作、会将2.49K 上拉。
在参考原理图中、使用2.49K 电阻器的原因是什么。
图像已在下面附加。
如果在 MODE1中使用 IEM、是否可以将引脚连接到上拉状态?
尊敬的 Dibin:
该参考设计 使用2.49k PD 将注释的引脚设置为模式0。
请按照表9-6将 引脚设置为模式1。 在模式1下、内部 PD 引脚需要~2.49k pu、而 在模式1下、内部 pu 引脚可以保持开路。
谢谢!
埃文