This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:以太网 PHY

Guru**** 2911920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319224/dp83826e-ethernet-phy

器件型号:DP83826E

在参考原理图中、引脚 Strap 配置通过2.49K 连接到 GND。但数据表中提到、为了在 MODE1下工作、会将2.49K 上拉。
在参考原理图中、使用2.49K 电阻器的原因是什么。
图像已在下面附加。
  
如果在 MODE1中使用 IEM、是否可以将引脚连接到上拉状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dibin:

    该参考设计 使用2.49k PD 将注释的引脚设置为模式0。

    请按照表9-6将  引脚设置为模式1。  在模式1下、内部 PD 引脚需要~2.49k pu、而 在模式1下、内部 pu 引脚可以保持开路。

    谢谢!

    埃文