This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75C189A:将 SN75189ANSR 替换为 SN75C189ANSR 所需的开关特性

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75C189A, SN75189A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319942/sn75c189a-switching-characteristics-required-to-replace-sn75189ansr-to-sn75c189ansr

器件型号:SN75C189A
主题中讨论的其他器件: SN75189A

从下面的 E2E 主题中、一位客户请求转换特性数据以将 SN75189ANSR (NRND)替换为 SN75C189ANSR。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283651/sn75c189a-information-required-to-replace-sn75189ansr-to-sn75c189ansr

如果您在以下三种条件下具有 SN75C189A 开关特性的测试数据、您能否提供?

①The Ω 与 SN75189A 相同的负载条件(CL 和 RL)

CL = 0且 RL = 10kΩ 时为②Condition Ω

③No Ω 负载条件

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我们不会提供其中任何信息、因为我们不会指定这些信息、而且这些信息是未定义的。 也就是说,如果它不是数据表,我们99.9%的时间没有它,我不能得到统计上重要的答案。  

    我们将提供的唯一信息是已经提供的信息。  

    此致!

    帕克·道德森