请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75C189A 主题中讨论的其他器件: SN75189A
从下面的 E2E 主题中、一位客户请求转换特性数据以将 SN75189ANSR (NRND)替换为 SN75C189ANSR。
如果您在以下三种条件下具有 SN75C189A 开关特性的测试数据、您能否提供?
①The Ω 与 SN75189A 相同的负载条件(CL 和 RL)
CL = 0且 RL = 10kΩ 时为②Condition Ω
③No Ω 负载条件
此致、
聪