请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319832/dp83869hm-dp83869
器件型号:DP83869HM主题中讨论的其他器件:DP83869
您好!
如果变压器和 DP83869之间的四条差分线路(1000Mbps)得到补偿、使它们具有相同的长度、
单独的差分线路。
这意味着 TX+/TX-和 RX+/RX-线对应该具有完全相同的长度。
此致、
安德烈
亚斯