This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319832/dp83869hm-dp83869

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好!

如果变压器和 DP83869之间的四条差分线路(1000Mbps)得到补偿、使它们具有相同的长度、

单独的差分线路。

这意味着 TX+/TX-和 RX+/RX-线对应该具有完全相同的长度。

此致、

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是的、MDI 布线的长度应尽可能匹配。 通常、我们建议匹配的长度应在50密耳以内。

    布局检查清单 是一个很好的参考。

    谢谢!

    埃文