This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:CAN 帧波形问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321486/tcan4550-q1-can-frame-wave-issue

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

我们目前正在开发一款具有3个 CAN 通道的新器件。 2个 CAN 通道由 MCU 直接控制。 第3个通道通过 TCAN 进行控制。

在测试过程中、我们注意到、在谈论我们过去使用 TCAN 开发的产品时、由于列举 CAN 帧错误、会导致这些产品出现故障。 我们 MCU 的本机 CAN 通道不会出现这种情况。  

此外、我们注意到、如果它在总线上出现故障、它取决于部件(相同产品、但序列号不同)。 奇怪的是、它往往只会是来自模块的 TX 错误。 非 RX 错误。 与中相同、产品将始终执行收到的命令、但不能将状态帧传输回。 它几乎就像 TCAN 将总线保持在隐性状态、我无法看到它是怎么做到的。  

我们还注意到了 TCAN 的这个有趣波形(随附)。 似乎在调节+5V 电压轨时存在问题。 示波器截图证明并非如此。 对此有什么想法吗? 还是其他要寻找的东西?  

目前、测试装置是我们在测试台上使用6M 双绞线电缆的两款产品。 2个120 om 电阻器、其连接的模块连接在两端的2英寸内。 (两端各一个)  

它在我们的原理图中是这样的:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请让示波器计算 CANH−CANL。

    蓝色迹线是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色迹线是来自另一个模块的 CAN TX。 您可以看到它 ACK。 TCAN 是唯一未表现出恒定 CAN 高显性电压的模块。 我想它在 CAN 低电平上也是如此。 我将获得这两个信号差值的示波器快照。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是屏幕快照:

    白色是 CANH-CANL 数学结构。 黄色为 CANH、紫色为 CANL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您是否具有在测试期间监控 TCAN4550的中断、状态和错误计数器寄存器的调试功能?

    0x000C -状态

    0x0820 -器件中断

    0x0824或0x1050 - MCAN 中断

    0x1040 -错误计数器寄存器

    0x1044 -协议状态寄存器

    它几乎就像 TCAN 将总线保持在隐性状态,我看不到它怎么可能。

    您是否有 TCAN4550将总线保持在隐性状态的示波器图、或者是否有任何传输的消息带有错误标志而不是您可以共享的 ACK?

    此致、

    乔纳森