Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
主题中讨论的其他器件:TCAN4550
您好!
我们目前正在开发一款具有3个 CAN 通道的新器件。 2个 CAN 通道由 MCU 直接控制。 第3个通道通过 TCAN 进行控制。
在测试过程中、我们注意到、在谈论我们过去使用 TCAN 开发的产品时、由于列举 CAN 帧错误、会导致这些产品出现故障。 我们 MCU 的本机 CAN 通道不会出现这种情况。
此外、我们注意到、如果它在总线上出现故障、它取决于部件(相同产品、但序列号不同)。 奇怪的是、它往往只会是来自模块的 TX 错误。 非 RX 错误。 与中相同、产品将始终执行收到的命令、但不能将状态帧传输回。 它几乎就像 TCAN 将总线保持在隐性状态、我无法看到它是怎么做到的。

我们还注意到了 TCAN 的这个有趣波形(随附)。 似乎在调节+5V 电压轨时存在问题。 示波器截图证明并非如此。 对此有什么想法吗? 还是其他要寻找的东西?
目前、测试装置是我们在测试台上使用6M 双绞线电缆的两款产品。 2个120 om 电阻器、其连接的模块连接在两端的2英寸内。 (两端各一个)
它在我们的原理图中是这样的: