This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:VBAT 短路电流和分裂终端封装。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321197/tcan1044a-q1-vbat-short-circuit-current-and-split-termination-package

器件型号:TCAN1044A-Q1

尊敬的团队:

我在我的项目中使用的是 TCAN1044ADRQ1 IC。 我对收发器有一些疑问。  

1.是短路稳态输出电流、115mA 的显性正常模式{IOS (SS_DOM)}是(CAN_H、CAN_L)引脚的最大限制电流或引脚持续额定电流的最大值。   

如果我们超过额定电流的115mA、TCAN1044A 会发生什么情况(它会工作还是会损坏收发器)。 如果它持续工作或将进入任何失效防护模式、如(过流保护或热关断)。  

3.您可以建议我使用60欧姆的 CAN 总线分裂终端电阻器封装(功率耗散)。 考虑到 CAN_H、CAN_L 引脚(CAN 总线)上的 Vbat (9V~16V)故障情况。 执行相同的计算。

提前感谢。

此致、

拉维特哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raviteja、

    1.它是显性状态下的最大短路输出电流,这是我们的器件的保护特性。

    2.由于 短路电流的限制,应将自发热保持在一个水平。 如果无法散发热量、则可能会导致热关断 、但不会损坏器件。

    3.请在数据表中找到此图表

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的澄清!

    因为、第3点是关于您刚才提到的 TCAN1044A 电气参数、我非常困惑。

    所以、您能否给我建议一个电阻器封装(如0805 (125mW)、1206 (250mW)以及功率耗散)、用于单个电阻器的分裂终端(120 Ω:2x 60 Ω 和4.7nF)、以及考虑 VBAT 上的汽车瞬变(快速启动和负载突降)。

    此致、

    Raviteja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raviteja、

    抱歉、我误解了您的问题。 端接电阻器的额定功率将取决于同时设计了多少个故障。 根据数据表、 总线上的最大短路稳态输出电流为115mA、这意味着在故障情况下、该电流限制为115mA。最保守的方法是使用整个电池电压下降到终端电阻上的最坏情况。 在这种情况下、两个电阻器上会下降1.5W、因此每个60欧姆电阻器上的功率都为0.75W。 对于总线与电池短路且总线为显性状态的情况、两个60欧姆电阻器上的0.3–0.4W 将为0.15–0.2W、这将由1206电阻器覆盖、可承受0.25W 的功率。

    我们还了解到客户 在更小的封装中使用终端电阻器、例如0805 125mW 或0604 100mW。 (我们在 EVM 板中使用0603封装)这实际上 取决于 您预期 系统中会发生多少个故障。  

    此致、

    肖恩