尊敬的团队:
我在我的项目中使用的是 TCAN1044ADRQ1 IC。 我对收发器有一些疑问。
1.是短路稳态输出电流、115mA 的显性正常模式{IOS (SS_DOM)}是(CAN_H、CAN_L)引脚的最大限制电流或引脚持续额定电流的最大值。
如果我们超过额定电流的115mA、TCAN1044A 会发生什么情况(它会工作还是会损坏收发器)。 如果它持续工作或将进入任何失效防护模式、如(过流保护或热关断)。
3.您可以建议我使用60欧姆的 CAN 总线分裂终端电阻器封装(功率耗散)。 考虑到 CAN_H、CAN_L 引脚(CAN 总线)上的 Vbat (9V~16V)故障情况。 执行相同的计算。
提前感谢。
此致、
拉维特哈