请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867CR 您好、团队成员:
我感到困惑、因为该器件具有3个 VDDIO 选项、即3.3V、2.5V 和1.8V。
它们之间是否有任何功能差异? 如何选择 VDDIO 使用的电压电平?

此致、
桑原启
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
我感到困惑、因为该器件具有3个 VDDIO 选项、即3.3V、2.5V 和1.8V。
它们之间是否有任何功能差异? 如何选择 VDDIO 使用的电压电平?

此致、
桑原启