This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:编号和位置问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1321064/ds80pci402-number-and-location-question

器件型号:DS80PCI402

你(们)好

我们正在 三个 PCB 板上设计长 PCIe3.0 x4走线作为背板架构,如下所示(数据表中的快照)。 每 块电路板上的线迹长度约为10cm、因此总共为30cm。

但是 这篇文章中提到的 TI (https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163085/ds80pci402-ds80pci402-1m-fr4-pcb-trace?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS80PCI402#)

不建议启用两个中继器。 这与上图相冲突。

那么、一个 DS80PCI402是否 足够呢?  它应该 被放置在 CPU 板、背板、还是 FPGA 板上? 如果放置在背板上、则应将其放置在何处?  

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、BX27:

    感谢您提出这个问题。 我将调查以找到一个答案,并可以在周一太平洋美国时间回到你.

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、BX27:  

    我建议使用 IBIS AMI 模型来模拟布线上不同位置的一个转接驱动器的场景。 一些答案取决于您的每厘米损耗。您可以使用此链接请求 IBIS AMI https://www.ti.com/product/DS80PCI402#design-development

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、感谢您回复。

    我们通常将低损耗 PCB 板材料用于 PCIe 应用、其损耗小于0.5dB/英寸@8GHz。

    您建议 使用一个转接驱动器进行仿真、为什么数据表在第一页的典型应用方框图中使用两个转接器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、BX27:

    没问题。 我希望你们做得好。 您提到的应用只需要一个转接驱动器、因为您所述的布线长度导致的损耗量低于一个 DS80PCI402的损耗预算。  

    在何处放置单个转接驱动器的问题。 建议将 转接驱动器放置在损耗最高的一侧、即 CPU 或 FPGA。 此外、我建议使用 IBIS AMI 模型进行仿真仍然适用。

    不建议使用两个转接驱动器、因为调优会更加困难。 这两种转接驱动器的情况取决于应用。

    此致、

    尼克