This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:将缓冲电容器放置在电源开关上

Guru**** 2504615 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320627/tusb320evm-placing-the-buffer-capacitor-at-power-switch

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320

您好!

我想延长我的问题、这些问题源自 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1298725/tusb320-drd-mode---schematic-proposal?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb320#

正如我在评估板"TUSB320评估模块"上看到的那样、您需要在 TPS25910RSA 的一侧放置一个缓冲电容器。
您能解释一下、为什么它放在一边、而不是外侧?

我的假设是、如果 微 AB 处于 UFP 模式、电容器会立即断开?
您能确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    该电容器 称为旁路电容器或解耦电容器。 该器件可降低电源轨上来自 PWR_IN 和 MICAB_VBUS 网络的交流噪声。

    我认为 外面没有电容器、因为没有电容器是特别需要的。 该电压轨仅回路到输入端、或连接到320上的 VBUS 引脚、 对少量交流噪声不是特别敏感。

    您可以看到 在对交流噪声更敏感的器件附近使用的类似电容器。 例如、为 TUSB320供电的 VDD_320网络以及靠近电压转换器输入端的 PWR_IN 网络。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我想我问错了。
    当我阅读 USB 2.0规范时、这里规定了上行端口应该具有1 10µF 和下行端口最小120µF。
    因此对于 OTG、必须以某种方式进行处理。  
    因此、这是通过将电容器放置在  TPS25910RSA 的一侧来实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    对于误解、我深表歉意、感谢您的澄清。 您认为我们的 EVM 应在 VBUS 开关输出端包含电容器、这是正确的。

    在 TUSB320数据表 DRP 应用中可以查看正确实现的示例。

    此图在 VBUS 上不断有一个1uF 电容器、当320作为 DFP 运行时、连接了另一个150uF 电容器。

    在320 EVM 上、VBUS 上似乎有一个默认为 NC 的 UFP 模式电容器。 但是、我没有看到用于处理 DFP 模式的电容器。  

    因此将电容器放在  TPS25910RSA 的一侧可实现此目的?

    我认为 IN 侧的电容器 用于降低交流噪声、而不会实现该规格。

    您 使用的是使用 TUSB320的 DRP 应用吗? 您可以使用类似于320数据表中的图的晶体管。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的确认。
    是的、我 使用 TUSB320处理 DRP 应用。

    如上所述、在电源开关的外侧我会不断放置一个1µF (DFP 和 UFP 模式所必需)。

    为了简化设计、我 更喜欢 将150µF 放置在电源开关(例如 TPS25910RSA)旁边。
    因此、在 DFP 模式下、无需额外电路来连接/断开150µF 电容器。

    您在这里是否发现任何缺点/问题?

    此致、

    罗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roland:

    我看到的问题是、150uF 电容不会直接连接到从连接器流出的 VBUS。 为了提供 VBUS、OUT 引脚和 IN 引脚应视为单独的网络。 输出端可能有交流噪声(需要电容器的位置)、输入端的电容器无法进行补偿。

    因此、您应该将150uF 电容器放置在 VBUS 开关的输出端。 此电容器有助于降低 VBUS 开关供电时的噪声。

    此致!

    谢恩