This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:超过最大 RX 上升/下降时间

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323108/dp83tc813r-q1-exceeding-max-rx-rise-fall-times

器件型号:DP83TC813R-Q1

团队、

您能否建议 超过最大 RX 上升/下降时间会有什么后果?

是否有一个确定上升和下降时间的方程是容性负载的函数? 因为时序是为5pF 提供的。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果上升/下降时间比要求的慢、则会从设置/保持时间中腾出一些裕度、但可能仍然可以进行通信。  

    我无法为上升/下降时间与容性负载间的关系提供公式。 必须使用我们的 IBIS 模型进行仿真。

    此致、

    大卫