请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC813R-Q1 团队、
您能否建议 超过最大 RX 上升/下降时间会有什么后果?
是否有一个确定上升和下降时间的方程是容性负载的函数? 因为时序是为5pF 提供的。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
您能否建议 超过最大 RX 上升/下降时间会有什么后果?
是否有一个确定上升和下降时间的方程是容性负载的函数? 因为时序是为5pF 提供的。
谢谢