Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E
尊敬的专家:
我的客户使用 不同于推荐方法的方式连接未使用的引脚。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
根据相关螺纹、 DIN2必须连接到 VCC 或 GND、带有或不带有电阻器。
电路(通道1)被使用、(通道2)未使用。
在这种情况下、
DIN (通道2)上拉至 Vcc、
RIN (通道2)、ROUT (通道2)悬空、
DOUT (channel2)通过电阻连接至 Rin (channel1)*使用电路(通道1)但不使用(通道2)。
DOUT (通道2)不推荐治疗。
过去的一些产品具有与推荐产品不同的 DOUT。
我们正在检查是否有任何影响。
对于未使用的端子、这种连接可能更稳定、或者可能存在问题。
如果有任何优点或缺点、敬请告知。
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市