This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:未使用引脚的影响未被视为建议

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322945/max3232e-impact-of-unused-pins-not-being-treated-as-recommended

器件型号:MAX3232E

尊敬的专家:

我的客户使用 不同于推荐方法的方式连接未使用的引脚。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

根据相关螺纹、 DIN2必须连接到 VCC 或 GND、带有或不带有电阻器。

电路(通道1)被使用、(通道2)未使用。  

在这种情况下、

DIN (通道2)上拉至 Vcc、
RIN (通道2)、ROUT (通道2)悬空、
DOUT (channel2)通过电阻连接至 Rin (channel1)*使用电路(通道1)但不使用(通道2)。  

DOUT (通道2)不推荐治疗。

过去的一些产品具有与推荐产品不同的 DOUT。
我们正在检查是否有任何影响。

对于未使用的端子、这种连接可能更稳定、或者可能存在问题。
如果有任何优点或缺点、敬请告知。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 DIN 悬空、因此就 MAX3232E 本身而言、这是可以的。

    DIN2被上拉、因此 DOUT2将始终输出负电压。 这对 RIN1总线信号的影响程度取决于电阻器的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    是的、这是强烈不可取的-未使用的 DOUT 需要保持悬空-它们不应将其连接到有源接收器-因为 DOUT 将输出电压、即使未使用也是如此。  

    风险有两个方面:

    1.如前所述、未使用的 DOUT 可能会影响在 RIN 测量的值、这可能会对通信产生负面影响、影响的实际大小取决于电阻值、但这样做不会带来任何好处。  

    与有源 RIN 引脚通信的 DOUT 还必须与连接到 DOUT 的电阻器发生争用-根据未使用的 DOUT 和所用 RIN 之间的电阻值、与该器件通信的收发器实际上可能会过载。 RS–232驱动器仅用于驱动1 RS–232接收器(最小阻抗为3k)  

    最终、这极具风险、在没有任何好处的情况下更有可能发生故障。 只需将未使用的 DOUT 保持悬空状态-否则会给设计增加很多不必要的风险。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Parker、

    感谢您的答复。

    我知道这不建议  DOUT (通道2)通过电阻器连接到 RIN (通道1)。

    我将与客户分享。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    没有问题-我很高兴它是清楚的!  

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    客户目前没有回复。
    那么、让我们关闭该线程。

    如果他们有其他问题、我会咨询新问题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市