This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:DP83867无法与基于正在使用的 Jetson 内核版本的 Jetson AGX Orin 配合使用- Jetson Linux - Jetpack 5.1.2的35.4.1部分

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323834/dp83867cr-dp83867-is-not-working-with-jetson-agx-orin-based-on-jetson-kernel-version-in-use---jetson-linux---35-4-1-part-of-jetpack-5-1-2

器件型号:DP83867CR

您好!

我们将使用 DP83867 1G Phy over RGMII 与 Jetson AGX orin、并遵循 dtsi 中的更改。 请告诉我答案是否正确-

以太网@2310000{
状态="可以";
nvida, mac-addr-idx=<0>;
nvidia,max-platform-mtu =<8000>;
nvida、pause_frames =<0>;
local-mac-adress =[1a 2b 3c 4d 5e 6F];
NVIDIA、phy-reset-GPIO =<&Tegra_main_GPIO TEGRA234_MAIN_GPIO (G、5) 0>;
phy-handle =<&phy>;
phy-mode ="RGMII-id";
MDIO{
compatible ="Ethernet-phy-IEEE802.3-C22";//这是基于我们读取的内容
关于此 PHY 的 TI 论坛
#address-Cells =<1>;
#size-cells =<0>;
PHY:PHY@0{
reg =<0>;//我们不确定0是否是正确的地址,建议如何
请在此处查看我们更新的地址
TX FIFO 深度= ;
接收深度= ;
ti、最大输出阻抗;
TI、Rx 内部延迟= ;
TI、TX 内部延迟= ;
interrupt-parent =<&Tegra_main_GPIO>
中断= ;
};
};
};

谢谢

萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    对于地址、这取决于器件的自举配置。 如果预期的器件地址没有响应、我建议对所有 PHY ID 进行测试、以评估器件是否进行了错误绑定。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    因为我不使用 RX_D0、RXD2和 RX_D4上的任何上拉和下拉。 因此、默认地址为00。 请确认 reg=0用于地址。

    谢谢

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、确实如此。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    请确认 PHY 地址是否可以为0?

    谢谢

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此行、它应该是0到15、而不是0到16? 请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:

    正确。 我们将更正此拼写错误。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    请确认 PHY 地址是否可以为0?

    谢谢

    萨加尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、sagar:  

    PHY 地址可以为0。

    此致、

    格罗姆