This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将使用 DP83867 1G Phy over RGMII 与 Jetson AGX orin、并遵循 dtsi 中的更改。 请告诉我答案是否正确-
以太网@2310000{
状态="可以";
nvida, mac-addr-idx=<0>;
nvidia,max-platform-mtu =<8000>;
nvida、pause_frames =<0>;
local-mac-adress =[1a 2b 3c 4d 5e 6F];
NVIDIA、phy-reset-GPIO =<&Tegra_main_GPIO TEGRA234_MAIN_GPIO (G、5) 0>;
phy-handle =<&phy>;
phy-mode ="RGMII-id";
MDIO{
compatible ="Ethernet-phy-IEEE802.3-C22";//这是基于我们读取的内容
关于此 PHY 的 TI 论坛
#address-Cells =<1>;
#size-cells =<0>;
PHY:PHY@0{
reg =<0>;//我们不确定0是否是正确的地址,建议如何
请在此处查看我们更新的地址
TX FIFO 深度= ;
接收深度= ;
ti、最大输出阻抗;
TI、Rx 内部延迟= ;
TI、TX 内部延迟= ;
interrupt-parent =<&Tegra_main_GPIO>
中断= ;
};
};
};
谢谢
萨加尔
根据此行、它应该是0到15、而不是0到16? 请确认
大家好、sagar:
正确。 我们将更正此拼写错误。
此致、
格罗姆
您好、Gerome、
请确认 PHY 地址是否可以为0?
谢谢
萨加尔
大家好、sagar:
PHY 地址可以为0。
此致、
格罗姆